结果:找到"C2000 TI DSP MCU 控制器 电源 电机 控制",相关内容1000条
  • 全自动吉他
  • 我学吉他的现在目录好的吉他放着吃灰,我之前看见国外还是国内有人用单片机做了一把全自动吉他,可以自己弹还能和音,不过我在网上找不到相关的资料,具体是怎么实现全自动的不是清楚,目前知道的是可以用步进电机来拔动琴弦,用的电商平台上卖的半自动和音器,识谱的功能好像是提前写进去的。不知道有人知道这个东西吗?欢迎讨论
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,步进 发帖人:小柯爱开发 发帖时间:2022-10-29 01:19:00
  • 接layout项目
  • 本人对电机驱动类电子产品的设计具有丰富的经验,主导过多类产品开发,开发产品大部分已投入市场中。现利用业余时间承接PCB设计,有需要联系。提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,可以提供样机的成本控制辅助服务,在不改动软件的情况下,优化电控成本。合作内容:电路设计,PCBLAYOUT期待您的洽淡
  • 所属专栏: Layout布线 标签: layout 发帖人:木木电控 发帖时间:2022-10-17 22:14:00
  • 湿度控制开关
  • 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 压监 湿度 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
  • 家电电动控制MCU
  • 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
  • 为什么MCU也需要AI?
  • 人工智能(AI)是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。但随着AI从云到边缘的发展,使得这一观点正在迅速改变,AI计算引擎使MCU能够突破嵌入式应用可能的极限,嵌入式设计已经能够提高网络攻击的实时响应能力和设备安全性。支持AI的MCU云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微,单片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-30 14:07:00
  • MCU在电动滑板车硬件实物的设计技巧
  • 电动滑板车最常见的造型就是L型了,一体式的车架结构,使用了极简主义风格进行设计。车把手可设计成弯曲形、也可设计成直线形,转向柱与车把手一般呈70°左右,可展现出组合装配的曲线美。而在折叠后,电动滑板车为“一字型”结构,一方面可以呈现出折叠后的结构简洁美,另一方面便于携带。电动滑板车深受大家的喜欢,除了造型之外,还有很多的优势:便携:电动滑板车的尺寸一般较小,车身一般采用铝合金结构,具有轻巧便携的特点,相较于电动自行车,可以将电动滑板车轻松装入汽车后备箱,或者携带它乘坐地铁、公交等,可以与其他交通工具组合使用,十分便捷。环保:可满足低碳出行的需求,相较于汽车,不用担心城市堵车,停车难等问题。经...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微,单片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-28 14:12:00
  • MCU微控制器在电动滑板车技术核心剖析
  • 如果把电动滑板车的组件拆分,一一估价的话,电机及控制系统的成本是最高的,同时他们也是电动滑板车的“大脑“,电动滑板车的启动、运行、进退、速度、停止依靠的都是滑板车中的电机控制系统。电动滑板车能快速安全运行,对电机控制系统的性能要求很高,对电机的效率也有较大的要求。同时作为一种实用型的交通工具,要求电机控制系统能承受震动、耐受恶劣环境、可靠性高。常规的滑板车控制系统硬件设计方案如下图所示,主要包括驱动MCU、门驱动电路、MOS驱动电路、电机、霍尔传感器、电流传感器、速度传感器等模块。MCU通过电源通电工作,利用通讯接口和充电模块和电源及功率模块进行通信。门驱动模块与主控MCU进行电气连接,并通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,微,单片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-25 16:40:00
  • 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
  • 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
  • 参赛作品《程控恒流源》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):黄运发2.单位或学校名称(选填项):东莞市敏腾测控技术有限公司3.当前职务或职称(选填项):高级工程师4.参赛作品的名字(必填项):程控恒流源5.简要陈述您的idea和作品(必填项):由上位机发送命令给单片机,实现程控PWM控制恒流电路工作6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):C9433(ATMEGA48PA-AU)7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):MOS管,ME70N06T8.拟用到的EDA工具软件名称(必填项):力创EDA、PADS9.5【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 程恒流 RS485 发帖人:Luckyfa 发帖时间:2018-06-02 16:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: